结果:找到"恒利泰 射频 RF 连接器 毫米波 1.0 1.85 2.4 2.92 3.5 SMA N BNC TNC SMP MCX MMCX BMA MHV SHV UHF SMB QN QMA RPSMA RPTNC",相关内容1000条
  • 恒利泰-射频(RF)连接器:1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm毫米波系列
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频单芯、低频单芯、低频联排绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍射频(RF)连接器:1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm毫米波连接器系列特点:1.自主工厂,半/全自动化加工设备+完善的检测装配流程2.覆盖26.5-110GHz多种尺寸、接...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RF 1.0 1.85 2.4 2.92 3.5 SMA N BNC TNC SMP MCX MMCX BMA MHV SHV UHF SMB QN QMA RPSMA RPTNC 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-18 10:52:00
  • 《成都恒利泰科技有限公司》微波射频器件国产化厂家,原位替代国外相关产品
  • 各位工程师前辈,大家好,小宋这边想小吹一波“恒利泰”,恳求大家驻足留步。www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正式上线啦,公司网站会不断的完整,不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 原位替代 MINI MACOM 滤 功分 巴伦 耦合 锥形电感 绝缘子 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-14 10:46:00
  • SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
  • SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMA 同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
  • 美国泰克TPA-BNC接口适配器
  • 美国泰克TPA-BNC接口适配器简单介绍JIANGTPA-BNC美国泰克接口适配器TPA-BNC美国泰克接口适配器TekProbe-BNC到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe采集的模拟测量信号。TPA-BNC美国泰克接口适配器的详细介绍TPA-BNC美国泰克接口适配器简单介绍TPA-BNC美国泰克接口适配器TekProbe-BNC到TekVPI探头接口适配器连接到TekVPI示波器上。这一适配器通过示波器的TekVPI探头通道连接器上的BNC接口传送相连的TekProbe采集的模拟测量...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 美国克TPA-BNC口适配 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-15 16:40:00
  • 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
  • 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线 线 转 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
  • 金航标公司官网站增设“北斗专家”专栏
  • 深圳市金航标电子公司运营“北斗专家”微信公众号好几年了,一直在大力宣传我国的北斗卫星导航系统BDS。金航标宣传北斗科普北斗推广北斗,讴歌为北斗系统做出贡献的人物,讲好和北斗有关的故事,传播科普关于北斗的资讯,为我国北斗BDS事业发展摇旗呐喊。金航标总经理宋仕强先生在bds666网站的专栏截屏北斗,现在不仅仅是金航标kinghelm公司的生意,金航标总经理宋仕强先生而是当毕生的事业来做。金航标公司创始人宋仕强先生,是国务院经济发展中心民营企业发展研究专家,一直积极为深圳市经济发展和发展改革建言献策,多篇宏观经济研究和深圳经济发展的论文在权威媒体发布,为深圳经济发展和体制改革提供新的思路展示新的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS模块 微 无线 北斗GPS天线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-16 16:51:00
  • 什么是射频模块?无线射频收发器模块
  • RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 无线 收发模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
  • 毫米波在5G中的应用
  • 毫米波(millimeterwave)通常是指波长为1~10毫米(频率30~300GHz)的电磁波。在某些情况下也将20GHz以上的频率包括在毫米波内。频率为300~3000GHz范围的电磁波称为亚毫米波(λ=1mm~100μm)。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。在很长的一段时间内,毫米波(大于40GHz频段)主要用于军事领域,包括各种雷达,卫星通信等,民用应用也只限于微波点对点的应用中。由于工作在毫米波频段的同轴电缆和连接器等器件的设计开发难度比较大,很多公司的产品目前使用的连接方式还是以波导为主。目前毫米波在工业和消费类领域的应用也越来越多。金航标kinghe...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 、5G 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2019-10-31 10:35:00
  • 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
  • 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 雷达 达豹 安防 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: